This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:四个转换器的并联?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610844/ucc28063a-parallel-of-four-converters

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我的客户想知道是否可以将四个 UCC28063A 器件交错用于单个输出(从单个源)?  

从其他一些帖子来看、这似乎不起作用、但我想我会再次检查。

如果这不起作用、您能否建议在该配置中使用另一个 PFC 升压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    并联 UCC28063A 会导致相位之间的电流共享不均匀、因此不建议这样做。 UCC28070 CCM 升压可支持4个并联交错 PFC 级。 请查看 UCC28070数据表的第7.3.5节。

    此致、
    本·洛夫