This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:1节镍氢电池充电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ2000, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610815/bq25703aevm-732-1-cell-nimh-charging

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ2000BQ2002

此器件是否可用于为单节镍氢电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25703A 不适合单节镍氢充电器。 1节镍氢电池的完全充电电压可能仅约为1.4V。 bq24703A 的系统短路保护电压阈值高于1.4V。 此外、对于此类低电压电池、我可能不需要降压/升压充电器。 如果您需要升压充电器为1.4V 充电、则 bq25703A 的输入电压会过低。 如果输入电压可能高于4.5V、请选择降压充电器。 请检查 b2000以查看它是否可以满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供能够为1节镍氢电池充电的充电器列表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有很多镍氢充电器。 我建议使用 bq2000 (开关充电器)和 bq2002 (线性充电器)。