This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 特定产品要求(BQ24230RGTR)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609983/specific-product-requirments-bq24230rgtr

尊敬的先生或夫人,

 

我们购买了以下产品

 

电池充电器- IC 锂离子电池 CHGR 4.4V 16-QFN

 器件型号:BQ24230RGTR

并对特殊要求有一些疑问。

我们将模块安装在传感器壳体中。 外壳还包括一个距离 PCB 仅2-3毫米且具有1.3特斯拉电阻的磁体。

因此、我们有以下问题:

 

          1.干扰因素如何影响模块的性能?

 

2.          模块是否可以承受1.3特斯拉的磁体?

 

如果          没有、靠近模块的磁体是否存在特定限制(特斯拉)?

 

我们很高兴能获得各种信息或提示。 以下是磁体的数据表:

 

https://www.supermagnete.de/data_sheet_Q-19-13-06-N.pdf

 

 

 

此致、

 

Jochen Schneider

Tyche Technologies GmbH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jochen、
    只要 PCB 和磁体之间有屏蔽层、这一点就很好。
    -Raheem