This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:如何识别校准的问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610480/bq27541-question-about-how-to-identify-calibration

器件型号:bq27541

您好!

我们如何知道我们的监测计 bq27541是否已经过校准/校正、例如读取寄存器?

此 bq27541 IC 位于 PCB 侧、不在电池组中。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、
    如果器件上有一个黄金文件程序、或者如果它已经学习了 Qmax 和 Ra 表、则更新状态将为06。 此值由监测计从04更改为06。

    要让监测计学习、您需要确保在器件上编程正确的化学 ID、校准 V、I、T 测量值、然后将数据闪存配置为您的应用特定设置。 完成所有这些操作后、您将执行黄金学习周期。 请参阅下面的链接、了解如何执行该操作。


    顺便说一下、您为什么使用 bq27541。 器件为 NRND。 我建议使用较新的 bq27542

    www.ti.com/.../slua597


    谢谢
    Onyx