This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:是否需要为18650型锂离子电池充电?

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610749/bq24296m-is-there-any-requirement-to-charge-the-li-lion-battery-of-18650-type

器件型号:BQ24296M

降级:

是否需要为18650 型锂离子电池充电?  

请 请提供一些建议、谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    需要考虑以下几点:  

    电池容量(mAh)是多少

    最大充电器速率(C、或 mA)是多少

    电池的最大额定电压是多少?

    建议的终止电流是多少(%C、或 mA)

    您想以多快的速度为电池充电?

    您将使用哪种类型的输入源进行充电(USB/壁式适配器、专用电源、额定功率、电压和电流)?

    充电器/电池的负载(以 mA 为单位)是多少?

    我认为这些问题可以为您提供一个良好的开端、让您了解各种选项。

    此致、

    Joel H