This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:数据表中的 MSL 和回流焊信息不正确

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610811/lmz31520-msl-and-reflow-information-incorrect-in-the-data-sheet

器件型号:LMZ31520

数据表和质量和环境选项卡中的 MSL/回流焊信息为3级-240C-1年。

根据 低于3级的标准、3级为168小时、2级为1年。

  • MSL 6 – 使用前必须进行烘烤
  • MSL 5A – 24小时
  • MSL 5 – 48小时
  • MSL 4 – 72小时
  • MSL 3 – 168小时
  • MSL 2A – 4周
  • MSL 2 – 1年
  • MSL 1 – 无限制

如果有人可以确认这是否是拼写错误、或者是否有理由支持该更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确、MSL 3级为168小时。 我们将研究如何纠正此问题。