This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:电池电平反馈?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ25700A, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610649/bq24773evm-540-battery-level-feedback

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件:BQ24773BQ25700ABQ25703A

嗨、大家好。

我目前正在使用 BQ24773 EVM 板、尝试决定要包含在最终产品中的产品。

我正在寻找一个电路、该电路允许我为3S2P 锂离子电池电路中充电、同时具有某种反馈、如"充电"、"满"等、最好通过 I2C/SMBus 进行拉取。

我目前拥有的 EVM 板是否可以实现这一点? 此外、如果我想扩展我的要求、以便能够拉取某种电池百分比、这是可能的吗? 如果没有、我必须使用哪个 IC、请记住价格是关键?

非常感谢、

Mathias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773是主机控制充电器。 因此、它不会报告电池的充电状态。 两个选项:
    您可以将问题发布到电量监测计论坛、以查找适合您应用的电量监测计部件。
    e2e.ti.com/.../180
    我们的新型 NVDC 充电器 bq25700A 和 bq25703A 可在充电状态寄存器中报告"快速充电"。 但是、它无法报告 CV 或电池充满电的情况。 但是、您可以使用 ADC 功能来读取充电电流和充电电压。 然后、您可以扩展我的要求、以便能够提取某种电池百分比。 但是、我认为电量监测计部件精度应该要高得多。