This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606EVM-772:电感器规格

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606EVM-772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610599/bq25606evm-772-inductor-spec

器件型号:BQ25606EVM-772

大家好、

我查看 BQ25606EVM-772 EVM 原理图设计并查找设计 Microgate MPIM252010F1R0M-LF 电感器。

但无法从网站上找到电感器规格、那么您是否会再次共享该规格以供我们检查?

感谢你的帮助。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是主要规格:

    MPIM252010F1R0M-LF

    1.0±20%

    电感(uH)

    0.028

    最大 DCR (Ohm)

    0.023.

    典型值

    DCR (Ω)

    4.00

    最大

    等时

    (a)

    3.20.

    最大

    IRMS

    (a)

     

    有关完整的 d/s 信息、请与制造商联系:

    深圳 MICROGATE,技术有限公司

    地址:瓜兰镇高尔夫街圆兴路

    深圳市宝安区邮编518110

    电话:86-755-28085000

    传真:86-755-28085605

    地址:10249 Nile Dr. Cupertino,CA,US,95014

    电话:5109313808

    电子邮件:zhouyz@szmicrogate.com

    如果有问题、请选择"验证答案"。 非常感谢!