This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:选择合适的 IC、通过 USB 微型电缆为2节镍氢 AA 电池充电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ24105, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608996/bq2002-selecting-a-suitable-ic-to-charge-2-nimh-aa-batteries-from-an-usb-micro-cable

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件: BQ24105BQ25071

你好。

我想构建一个充电器、通过 USB 微型电缆为2节镍氢 AA 电池(串联)充电。 USB 微型电缆通常用于为 Android 手机充电、现已广泛推出。 它输出5V 电压、电流范围大约为1A 至2A。

我希望充电器安全、易于设计、并且具有指示电池中有多少电荷的功能(可能通过 LED)。

理想情况下、即使电池未充电、LED 也可用作电池电量指示器、但这可能是我必须单独实施的操作。  

我还希望充电器能够考虑电池充电时的负载情况。 (或者我必须自行实施吗?)

到目前为止、我正在调查 BQ2002芯片。 我想知道 BQ2002是我的应用领域中最好的芯片之一、还是有更好的选择?

请提供建议。 我仍处于学习阶段、但我最终希望将其商业化。 如有任何意见或建议,请提出。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2节镍氢 AA 电池(串联)可能不需要1或2A 充电电流。 特别是、bq2002是一款线性充电器。

    当电池在充电时有负载并将负载放在电池上时、充电器最好不要终止(检测电池已充满电)。 您可能需要设计一个电源路径选择器、以便在输入源可用时将负载直接置于5V 输入源上、并在输入源不可用时将电池连接到负载。
    您希望以多快的速度为电池充电? 如果您不需要在短时间内充满电、并且系统负载不重、则可以将系统负载直接放在电池上。 请检查 bq24105和 bq25071。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。

    但根据产品数据表、bq24105和 bq25071适用于锂基化学电池。

    我可以设计一个电源路径选择器、以便在充电时不会给电池带来任何负载。 我想 bq2002是一款适合用于为镍氢电池充电的简单 IC 吗? 只需确认即可。 如果您有任何其他有用的信息、这将是非常好的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果充电电流的 C 速率较低、我们可以使用计时器来终止充电。 在这种情况下、我们可以使用 bq24105。
    bq2002是一款适用于镍氢电池充电的简单 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ2002用户手册提供了有关如何实际设计应用的极少示意图或方向。 是否有更多有用的资源? 最好有一个我可以使用或仿真的示例应用电路。

    谢谢