This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930的`s LDO 电流能力是多少?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610591/bq76930-whant-s-the-internal-ldo-current-capability-of-bq76930

器件型号:BQ76930

你好

      `s LDO 输出能力没有规格、我想知道 Capx Δ  I OUT 电流是多少? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 du:

      "External Regulator"部分提供了 REGOUT 在稳压和负载中的规格值。 pp16

    在10mA 时、负载调节为+/- 4%

    在20mA 时、负载调节为 +/-~7.5%