This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将开关稳压器用作限流器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610443/using-switching-voltage-regulator-as-current-limiter

主题中讨论的其他器件:TPS2660

我搜索的参考设计或有关使用开关稳压器限制电流的 ap 注释均未成功。  希望在电磁阀启动后限制其电流、以保持完全就位。  需要0.5安培时的标称电压为24伏、输入端可用42伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在该电压范围内、我们必须限制电流的最接近器件是 TPS2660。 您需要在输出端放置一个保护肖特基二极管、以保护器件免受与切换电感负载相关的负电压的影响、但除此之外、该器件支持500mA 的电流限制和高达60V 的电压。 您认为这样的器件可以正常工作吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius