This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62750:负载期间的开关电流限制

Guru**** 2475435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610384/tps62750-switching-current-limit-during-load

器件型号:TPS62750

大家好、

在器件加载时、是否有任何有关使用 H/L 引脚切换电流限制的问题? 当我们从100mA 转换到500mA 限值时、会遇到一些问题、这是在器件切换时发生的。 发生这种情况时、该器件停止开关、但保持开启状态、因此输出电压上升至4V (输出应为3.3V 标称值)

以下是用于显示行为的视图范围截图


 

忽略示波器屏幕截图上的标签、通道标记如下:

 

图像当前1.PNG:

迹线1是输出电压。

迹线2是 H/L 控制引脚3。

迹线3是到稳压器的 USB 5V 输入电流。

您可以看到、在施加电源后大约620ms、迹线两次从低电平转换为高电平(0>>5V)、这两次转换应从低电流限制转换为高电流限制。  此时、您还可以看到输出上的电压升高、这让人非常困惑。

 

图像当前2.PNG:

此图显示了与上述电流1.PNG 中相同的迹线1和3、但迹线2现在是电感器的开关侧。  您可以看到、在引脚3上从低电平到高电平的620ms 转换周期、稳压器停止开关。

 

图像低电平到高电平 TRANSTITION 3.PNG:

此图显示了与当前2.PNG 中相同的布线、但具有更高的分辨率。  我们这样做是为了表明、我们认为器件在该转换期间不是电流限制。  您可以看到开关波形停止的位置、即我们在引脚3上控制从低电平到高电平的转换。

谢谢!

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的原理图? 驱动 H/L 的信号在其系统中还有什么作用? 输出端连接了什么?

    在第一幅图像中、您还可以看到、在 H/L 变为高电平后、输入电流会大幅下降。 这毫无意义、因为 Vout 只上升了一点点。 因此、整体输出功率较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们的原理图显示了几个错误:R70阻止输入电容器靠近应该靠近的 Vin 引脚。 这是任何降压转换器最重要的连接。 此器件经过优化、设计用于与非常大的输出电容器(>1000uF)配合使用。 移除 Vin 后、EN 上的 RC 电路将违反 EN 引脚的绝对最大额定值。 EN 将保持高电平、而 Vin 将下降。 从 EN 到 Vin 的肖特基二极管应该可以解决这一问题。

    我建议在 EVM 上重新测试它们的设置、以确定观察到的行为是与器件的运行还是其使用相关。