This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:充电终止

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610231/bq25700a-charging-terminate

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25700

您好!

BQ25700A 充电完成后、是否有打开 BATFET 的条件(例如充电电流低于200mA 或更低)? 还是保持 BATFET 始终关闭?

我在数据表中找不到任何说明。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25700A BATFET 将在补充模式下打开:当 VSYS 由于输入电流限制而降至 Vbat 电平时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    抱歉、我是说当电池进入 CV 时、充电电流会降低、因为接近充电完成、充电电流低至多少 mA BQ25700将关闭 BATFET? 300mA?200mA?

    谢谢!

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果充电被启用、bq25700A 将不会单独关闭 BATFET。 它必须遵循主机命令。