This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:电源正常信号行为

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610702/lm26420-power-good-signal-behavior

器件型号:LM26420

我将 PG1信号用作 SOC 的复位信号(Zynq7020)。 根据图。 41、P19、在输出电压低于编程 Vout 的90%后、PG 应在7.5µs μ s 内变为低电平。 在这种情况下、编程电压为3.3V。 但是、我观察到 PG 过低的时间太晚、达到 CA。 2.3V PG 信号是否正确显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否布置观察到的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS_POR_B3.3连接到 PG1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是很长的延迟或太低的阈值。 对于3.3V 输出、绝对最坏情况下的 PG 下降阈值应约为2.54V。