This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:TPS40422通道1问题

Guru**** 2474160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610380/tps40422-tps40422-channel-1-problem

器件型号:TPS40422

我使用 TPS4022RHAT 创建了一个设计、该设计旨在提供5和3.3V @15A 的电流
我使用 webbenc 来选择这些值并根据它们创建设计。
我现在正在测试电源、遇到了通道1问题。
空载时、输出电压约为4.6V 而不是5V、并在输出端施加轻负载时、电压开始下降。
它看起来像是一个电流感应问题、但我无法解决我所做的错误。
下面随附了 WebBench 输出和我的原理图。

通道2上的3.3V 输出工作正常。
AGND 和 PGND 是在器件的 themal 焊盘上连接在一起的 seperae2e.ti.com/.../TPS40422_5F00_5V_5F00_15A_5F00_3V3_5F00_15A-_5F00_-PSU.pdfe2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_28154_5F00_7_5F00_534120988.pdfte 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否检查 DIFFO1引脚电压是否遵循 VOUT?

    此外、请检查 FB1是否为0.6V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    是的、DIIIFO1遵循 VOUT。

    fb1为0.54V。

    谢谢

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能给我发送一封电子邮件、告诉我您的露营电子邮件帐户吗?

    让我们通过电子邮件讨论这个问题。

    Q-CHEN@TI.COM

    谢谢