This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:LM5175-Q1 - DCM 模式下的外部时钟同步

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610253/lm5175-q1-lm5175-q1---external-clock-synchronization-in-dcm-mode

器件型号:LM5175-Q1

大家好、团队、

在 DCM 模式下、是否可以通过外部时钟同步来驱动 LM5175-Q1?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    在 DCM 下可实现同步。 但是、如果器件跳过脉冲、它将不会以固定频率进行开关(与 SYNC 功能无关)。

    我们通常建议使用具有降压/升压功能的 CCM 模式。

    谢谢、此致、
    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好、非常感谢您的快速回答。 此致 Josef