This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:尝试使用 SN74HC164控制外部 LED

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609335/bq34z100-g1-trying-to-control-external-led-with-sn74hc164

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100SN74HC164

您好!

我使用 BQ34z100来管理电池、我想控制5个外部 LED。 我遵循数据表中的所有原理图建议、并已将 LED_Comm 寄存器配置为6B、用于具有 I2C 通信的5个外部 LED、仅按按钮请求。 问题是、无论 SoC 如何、我的所有 LED 始终亮起。 检查完所有事项后、我注意到 BQ34z100 P1和 P2的输出短路、它们之间的阻抗仅为50欧姆、我认为这是我出现问题的原因。 那么、这是正常的、还是有任何其他寄存器需要配置?

此外、在我的 SN74HC164案例中、extern I2C 和 extern HDQ 之间是否有差异?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行更改后,是否发出了重置命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回复、我在注册后没有这样的问题。 我唯一的复位是手动复位。

    PS:抱歉我的英语不好