This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:IC 未在连接电容器负载时提供输出。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25069, CSD18502KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610360/lm25069-ic-not-giving-output-on-connection-of-a-capacitor-load

器件型号:LM25069
主题中讨论的其他器件: CSD18502KCS

您好!

我正在处理的项目涉及将 LM25069-2用作微控制器的负载保护电路。 该电路是根据数据表中的建议电路设计的。 微控制器的评估模块的总电容为245uF。 当输出端未连接负载时、LM25069提供3.3V 的输出(即输入)。 但在连接评估模块时、输出电压降至接近零。  

黄色:定时电容器(上升时间为280ms) 蓝色:输出(介于104mV 和448mV 之间的纹波)。 栅极引脚在黄色波的下降时间(实际上只是一个1.5-2V 的尖峰)内提供一个高电平信号、并且在上升时间内它是低电平。

黄色波形从0.3V 到1.72V、具有精确的插入延迟时间。

该波形表明、与负载电容器并联的净电阻约为1.8k Ω。  基于此计算,导通时间为0.8ms。 插入延迟为278ms。 定时器引脚的电容为0.89uF。 故障超时设置为15.8ms。  

最初设置的电流限值为1A、但后来当感测电阻短路时、未观察到输出发生变化。 UVLO 和 OVLO 分别设置为2.9和3.5V、两者的迟滞接近0.1V。  Rpwr 上没有连接电阻器、因为不需要该功能。

我浏览了数据表中的所有参数、但仍然无法弄清输出无法升至正常3.3V 的原因、但却找不到任何东西。 是否有人看到类似的情况发生? 我该怎么做才能解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajinkya

    电路可能处于 CL / CB 跳闸状态、也可能 处于示波器快照中的 PL 状态。  查看上升输出 dv/dt 并计算流入输出电容的电流。  使用电流探头并测量输入电流以及 Vin_Vout_Vgate、以便您可以看到栅极操作、并确定整个计时器周期的 FET 功率。  Vin 在整个过程中看起来是什么样的?  它是否可靠或是否存在输入 电压问题?   加电时、输出端是否存在输出电容以外的负载? 确保电流感应是开尔文感应(请参阅 DS 图27)、并且连接到 IC 的 Vin 路由是短而厚的蚀刻、因为它同时用作电流感应和 Vbias。  此线路上的任何电压都可能影响 CL 点。   只要设置为允许 Cout 在计时器跳闸前充满电、并且您不会违反 FET SOA (我认为 您这里没有 bown FET)、就可以为 CL 加电。  确保 Vin 电容器位于分流"+"侧、而不是 IC 的 Vin 引脚。  这为电流感测提供了 CM 和 DM 滤波、优于 IC 上的 IF。  您还可以在"感应"线路中插入一个2欧姆电阻器、并在"Vin"和"感应"之间插入一个.22uF 电容器以进行滤波(由于偏置电流、请勿将2欧姆电阻器插入 Vin 线路)。

    您可以尝试调整 Rpwr 以检查 PL。  提高其价值以查看影响。    在尝试之前、建议进行上述电流探头测量。

    如果由于高于额定 Cout 而需要调整 dv/dt、请  使用连接的 BJT 电路。

    Briane2e.ti.com/.../BJT-Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感应电阻器短路、问题仍然存在。 因此、电路不存在电流限制或断路器故障。 功率限制引脚保持开路,因此电路也不能处于功率限制状态。

    输入电压为恒定直流电、无任何毛刺脉冲。

    如前文所述、考虑到电容器充电所需的时间、设置了故障超时。

    使用的 MOSFET 为 csd18502kcs

    微控制器是上电期间 IC 上唯一的负载、但如前文所述、从输出电压波形可以将负载建模为并联的电容器和电阻器(245uF 和1.8k 欧姆)。

    在图像中、蓝色波形(在黄色波形上重叠)是栅极引脚上的电压、而黄色波形是计时电容器上的电压。

    当栅极变为高电平(如图所示、在计时电容器波形的下降沿期间出现尖峰)以及处于低电平期间、输出端的电容器充电至448mV (形成第一个帖子中发布的快照)、 电容器通过与之并联的建模电阻器放电。 我尝试缩短脉冲的上升时间并更改电流限制,以便电荷放电周期的净结果为正,但这也没有帮助。  

    我将尝试实现 BJT 电路。

    是否有我可以参考的文档?