This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:与电池 SOC 相关的 DoD0定义

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608747/bq40z50-r1-battery-soc-related-dod0-definition

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我正在使用 BQ40z50-R1 EVM 获取4节单 个 SOC 信息以实现电池平衡,并尝试在 ManufacturerAccess() 0x0074 GaugeStatus2中读取 IIIi 至 LLLL (DOD0电池1至3)。  

因此、如果电池为 LiFePo4、我可以准确地知道电池容量 SOC (1-DOD)、而不是电压。 但我注意到、当4芯电池充电、放电和平衡时、GUI 上的值是固定的(无变化)。

有一些问题:

使用  Impedance TrackTm时 DOD0可能会发生变化,或者 DOD0只是一个参数?  

  是否可以使用 DOD0值来确定电池容量?

2.如果可能,我缺少什么设置或条件?

3.如果不能,我们是否有4节电池的单个 SOC 解决方案(如电压、温度),而不是完全的电池组 SOC?

4.我能说1-DOD = SOC 吗?

请在这方面帮助我。

谢谢你。  

此致、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DOD 值不会经常更新。 它们通常仅在电池处于静止状态且电压稳定至以低于4uV/s 的速率变化的点时才会更新。 在静止时、每隔100秒检查一次。 在电池组充电或放电时、DOD 点不会改变、但它们可以在充电终止时设置。 DOD 点用于各种功能、例如 Qmax 更新、设置电池平衡时间等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。

    如果 DOD0值不经常更新、bq40z50-R1在电池平衡(CB (位0):电池平衡1 =启用电池平衡)时如何知道瞬时 DOD 值? 它使用 CELL1-4 Bal DOD?
    如果是,您能告诉我在哪里可以获得 Bal DOD 信息吗? (寄存器)我在技术参考上找不到它。

    谢谢你。