This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:在 LED 亮度增加和降低的某个时间运行后、TLC5940会熄灭

Guru**** 2644645 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5940, SN74AVC16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609908/tlc5940-after-running-sometime-with-led-brightness-increasing-and-decreasing-then-tlc5940-died-out

器件型号:TLC5940
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16244

大家好、 这是一个简单的 ardunio 项目、单芯片 TLC5940仅运行16个红色 LED。

我遵循 了 tronixstuff 教程。  我使用 了 PaulStoffregen 的图书馆。

我对 IREF 引脚使用了2.2K 欧姆。

什么可能出错?  

我忘记了向 VPRG 添加接地线、使其保持浮动。 这种被破坏的芯片不能成为原因、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yap、

    我看不到你描述的问题。

    您能否提供原理图和布局以便我快速了解一下?

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    尽管 第一个芯片已经死区、但现在它已被解析并与第二个芯片一起工作。

    问题是 Arduino 由 USB 供电、而芯片由独立 的5V 电源供电。

    两个5V 电源不能同时使用是否有原因?

    顺便说一下、在 TLC5940评估板(EVM)上、SN74AVC16244的用途是什么?  

    我读取了一些信息、在微控制器打开之前、芯片无法首先通电。 是这样吗?

    感谢你的帮助

     Clement Yap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yap、

    应该可以使用两个电源。
    SN74AVC16244是用于调节 EVM 输入信号的缓冲器。 该缓冲器可消除输入信号上的任何噪声、生成快速、干净的上升和下降时间、并提高信号的驱动能力。
    由于芯片需要一些信号(SCLK、XLAT、GSCLK、空白...) 由微控制器提供、在微控制器打开之前无法正确为其供电。

    此致、
    Kenneth