This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电流限制设置不是价格

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609856/bq25703a-the-current-limit-set-is-not-pricise

器件型号:BQ25703A

当芯片在 OTG 模式下工作时、OTG 电流设置为3.6A。  我将电子负载设置为3A。 它在5V 和9V 的 OTG 电压下工作良好、在12V 的电压下失败。  它在开始时工作、但稍后会失败。 电压持续下降、 最后下降到0。 当 我将 OTG 电流放大至4.2A 时。 它在12V 电压下工作良好。 为什么 电流限制误差这么大? 我可以调整什么?

谢谢

BR

任  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子负载的输入电容器需要充电。 该电流也在3.6A 中计数。 如果电子负载保持 OTG 输出电压低于设定点的85%、大约为7ms、充电器将退出 OTG 模式。 当您将设置增加到4.2A 时、它具有足够的输出电流能力来支持负载并在7ms 内使电子负载的输入电容器电压升高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的王先生:

    我想您 的意思是 、当连接到电子负载时、瞬态电流很大。  它与我的测试稍有不同。  起初 、它是稳定的。 似乎芯片运行了几 秒钟 、然后变得不稳定。 我猜测是否需要在大电流下更改环路参数。

    此外、我认为 4.2A 设置对于我的3A 应用来说太大了。  是否可以执行一些测试来验证它是否由负载电容器引起?

    这是4A@20V 的波形。 一开始是20V。 一段时间后、它会更改为该值。 最后它下降到0。 我注意到电路板温度上升到100度。 芯片是否过热并变得不稳定?

    谢谢

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是电池电压? 如果电池电压不是太低、EVM 应支持4A OTG、而不会达到100度。
    bq25703A 具有非常好的充电器状态、可帮助我们调试问题。 您是否会检查充电器状态寄存器? 它是否报告任何异常情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    我已经测试了 EVM 板。    在4A OTG 模式下、它大约为70度。 当我将风扇添加到电路板时、它也 适用于4A 和5A OTG 模式。  我的板尺寸 仅为 EVM 板的四分之一。 我认为热量不能快速消散、因此电路板非常热。  当我控制 OTG 电压漂移时、软件 已经不是固定的。 芯片 工作不稳定。

    电池电压在我的板上为16V。 这不是问题。

    我发现电流限制问题与采样电阻有关。 电阻器具有很大的误差。

    谢谢

    BR

    任