This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:如何使用 CE 和 SysOff 引脚来控制充电器的输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607307/bq24075-how-to-use-ce-and-sysoff-pins-to-controll-output-of-charger

器件型号:BQ24075

我已基于 BQ24075构建了锂离子电池充电器电路

现在、我想使用该电路为 Raspberry Pi3供电。 Raspberry Pi3板没有任何开/关开关、因此、我想知道是否可以使用 BQ2475的 CE 和 SysOff 引脚来打开/关闭板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    /CE 引脚只能启用/禁用充电器 IC 的充电过程。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 dude

    数据表确认了您的意见

    引脚不起作用