This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:关于 TI PWM IC 拉电流能力和灌电流能力

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609322/tps40303-about-ti-pwm-ic-source-capability-and-sink-capability

器件型号:TPS40303

大家好、

我是否可以知道  TPS40303的拉电流能力和灌电流能力?

如何选择 TI 器件来替换 ANPEC 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wen,

    您可以使用数据表中的下表来估算峰值驱动拉电流/灌电流。


    要计算 峰值驱动 电流 ,请使用 输出驱动器电压的标称上升时间。  

    IPEAK = CDV/dt  

    其中 C=5nF dV=6V (VBP-Driver 电压) dt =上升时间/下降时间。

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问栅极驱动器功能、我认为 Ambreesh 的回答是正确的。

    但是、如果您询问直流/直流转换器输出端可用的拉电流和灌电流能力、我建议 在上部和下部 MOSFET 上使用反向偏置肖特基二极管。 请记住、如果电源的输出处于灌电流模式、该级将充当同步升压、输入电压会上升、直至器件达到破坏性水平。 幸运的是、如果导致该级灌电流的系统部分从与该级相同的拉电流中汲取电流、则升压到 Vin 将不会是问题。