This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2363:UVLO 检测

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610250/tps2363-uvlo-detection

器件型号:TPS2363

您好!

我了解 TPS2363的 UVLO 检测情况如下、对吗?

■热插拔输入电压

SH33A/B 和 SH12A/B 检测且/FAULT 引脚被置为有效。

■μ V 热插拔输出电压(插槽 A/B)

SL33A/B 和 SL12A/B 检测和/PGOOD 引脚被置为无效。

→在本例中、/fault 引脚是否已连接?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUto

    请参阅 DS "Fault"(故障)部分:

    第1项。 故障跳闸发生在 OC 上、我认为您知道这一点并且很清楚。 如果 A 部分或 B 部分命令打开并且输入为欠压、它也会跳闸。 但是、如果 VAUX A 为低电平(低于 UVLO)、则这将清除故障、因此措辞有点奇怪、我同意。

    第2项。 FAULT 仅对 Vin 和 OC 有效、因此如果 Vout 由于某种原因不正确、则 FAULT 不应置为有效。 PGOOD 将会。

    最好在您构建的电路板上检查这些内容、以确保此处的所有内容都符合理解水平。

    Brian