This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:随机启动问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609447/tps5420-random-start-up-problems

器件型号:TPS5420

我使用开漏 MOSFET 来控制控制器上的 EN (引脚5)。  有时芯片不启动-无输出。  我使用的 MOSFET 是 ROHM SM6K2。 60V 时的最大泄漏电流为1uA。  我将他关闭、另一个 SM6K2被拉至地面。

我有4个这些电源电路、只有2个给了我一个问题。  良好的单元测量(使能引脚) 到接地的电压大约为5V、而无输出的单元大约为1.3V。  

我想给输入电压加一个上拉电阻、尝试帮助使能引脚变为高电平。  可能是28V 电源的一个兆欧姆电阻器。   

有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    如果仅添加一个单个1兆欧姆上拉至+28Vin 的想法可能有助于您调试启动问题、但在生产中可能不明智、因为使能输入端的最大电压规格为7V。

    如果与工作输入电压范围兼容、则将两个电阻器与 Vin 串联、中点连接到启用输入和 MOSFET。 高压线路上分压器的中点电压不应超过6V、并且应保持在低压线路上的使能电压之上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

    我知道最大规格是7V。  TI 是否可以指定流入引脚的最大电流?  

    例如-通常情况下、存在一个最大电压规格、您不希望在驱动器芯片的输出端施加远高于电源电压的电压。  高侧有一个 MOSFET、因此 FET 中的固有二极管将正向偏置。  只要电流受到限制、就不会对这种类型的输出施加上拉电阻。

    我正在寻找对电路的了解、以便我可以应用类似的逻辑和/或一些微安、我可以在不损坏的情况下强制这些微安进入引脚。  该电路板将在生产前进行旋转、以便我可以放置 分压器或通过上拉至5V 连接到5V。  

    在平均时间内、我将在其中放置一个十进制框、并查看将引脚驱动至5V 左右所需的微安数。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 不明智的做法是为允许的电流规格输入 ENA。 将输入拉至高于绝对最大值7V 可能存在风险、因为如果超过该电平、可能会有一个结构导致器件故障。 我仍然建议使用两个电阻器方法、其中中点由 Rohm MOSFET 接地。

    我还注意到、Rohm 晶体管上的60V 1uA 额定值只是室温规格、我看不到详细说明整个温度范围内实际预期范围的不同图形。