This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:有关数据表中示例电路的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610139/tps56221-questions-about-the-example-circuit-in-datasheet

器件型号:TPS56221

大家好、  

我尝试使用 TPS56221来创建12V IN、5V 18A 输出应用、但查看数据表中提供的示例时我有点困惑。  www.ti.com/.../tps56221.pdf

为什么第8.2.2节中的 R1列为1.78k 欧姆,而在8.2.2.11中,R1列为2.83k 欧姆?

2.在第8.2.1节的表1中,什么是 Itran? 它始终为10A、还是由用户决定?

3.在第8.2.1节的表1中,Iout (max)为25A,但 在第8.2.2.4节中,公式10使用 Iout (max)= 30A (公式9使用25A...),然后在第8.2.2.11节中,Iout (max)= 30A,该电流来自何处,为何在计算过程中不使用25A?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻值2.87kOhm 是正确的值、并在 EVM 手册中与设计示例相对应的部分中一致。 1.78kOhm 的值可能来自早期版本的 EVM、而更新后的值未将其添加到数据表中。
    2. Itran 值由用户决定。 在本示例中、它们碰巧使用10A 负载阶跃瞬态、规格是输出过冲或下冲小于100mV。
    设计示例的额定输出为25A。 但短路期间的电流限制必须高于25。 这会导致电感器饱和电流额定值、如表3所示、该额定值不得超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我还有几个问题

    1.如果他们原来将 ISCP (表1第8.2.1节)设置为32A,为什么要使用30A?
    TSS (软启动时间、表1)是否会影响 Itrans -我认为、如果我们使用软启动、我们会消除"软启动"

    编辑:  

    3.为什么在8.2.2.11中计算 Rocset 时使用30A? 不应该使用25A、因为30A 适用于短路情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表的该部分中、编辑内容似乎有点不连贯。 就本示例而言、无论它是30还是32A 都无关紧要。您仍然可以使用公式计算出适合您的设计的正确值。 您通常希望将过流设定点设置为高于实际最大负载电流。

    SS 时间不影响 Itrans 值。 它们所指定的是负载阶跃突然变化对输出电压的影响。 您可以在 EVM 用户指南的图10中看到这种效果的示例:
    www.ti.com/.../slvu446a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我看到了! 非常感谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为30A 是8.2.2.11中的正确数字。  Rocset 用于过流、与短路相同。