This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关在稳压器中测试实际波特图的详细信息

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609963/detailed-information-about-testing-practical-bode-plot-in-regulators

嗨、大家好、

我已阅读 AN-1889"如何测量的环路传递函数"的文档
电源"。

为了进行实际和实际测试、我需要更详细的信息(例如:器件型号 T1 (注塑变压器)和示波器等的详细信息)。

 我很感谢你们的帮助;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您几乎可以使用任何示波器。 对于变压器、我们的实验室中有专用的网络分析器。 自我进行手动测量以来、已经有很多年了。 让我看看我是否可以找到有关变压器的一些详细信息。 根据照片、这对我来说是通用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John Tucker、

    我需要此变压器更精确的规格和特性。

    换言之、我希望从经销商处购买器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用手册已使用9年。 可能只有原始作者知道使用的器件型号。 我将检查他是否仍在身边。 我们在实验室中使用的网络分析仪与我们使用的网络分析仪一起销售。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、该应用手册已超过九年。  没有列出任何技术所有者、因此无法获取有关该技术的任何其他信息。  我可以告诉您、Ridley Labs 或 Venable Systems 等供应商可提供合适的喷油变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能会发现有用的更多信息...

    这是一个使用10mH 共模扼流圈…的螺纹
    www.eevblog.com/.../

    …μ A 从该父线程…
    www.eevblog.com/.../

    此外、在此处查看 EDN 设计思想的最后一个…
    m.eet.com/.../15432-91604di.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当然从未使用 过使用示波器创建波特图的手动方法。 一直很幸运能够访问 Venable (Austin TX)、A/P Instruments (Ridley - Camarillo CA)或 Omicron (PicoTest- Phoenix AZ)的频率响应分析器。 这些公司中的每家公司都应提供 YouTube 视频、以说明产品的使用情况。 此外、每家公司都有独立于其销售的分析仪之外的注塑变压器。

    此外、我知道 Venable 网站有一个出色的技术库、其中包含有关环路分析的经典指令。 PicoTest 包含一些论文和视频。 最近还没有去过 Ridley 的网站。