This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:运行参数

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610447/bq24770-operating-parameters

器件型号:BQ24770

客户提出的问题:

 

我们使用的电源电压为14、5V @150瓦。 我们计划采用0.5°C 的加载机制。

 

11.1v、11.6Ah、128.8Wh

 

考虑到上述数据、IC BQ24770RUYT 的工作参数是什么? 我们使用 BQ Studio 来调节 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为充电电压为12.6V、这与 bq2477070的默认3S 设置相同。
    充电电流设置0x14H 寄存器可能为5.8A。
    您的输入源电流额定值是多少? 您可能需要更改输入电流限制设置以防止输入源崩溃。
    这三个寄存器是运行 bq24770的基本寄存器。 有关其他功能、请查看数据表以了解详细信息。

    您可能还会找到一些第三方网站、其中提供了一些演示代码。