This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:是否可以使用此器件为单节电池充电?

Guru**** 2576395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610114/bq21040-is-it-possible-to-use-this-part-to-charge-individual-cells

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ2057

我计划使用2节串联锂离子电池为便携式耳机放大器供电。

是否可以使用此芯片单独为每个电池充电、并且仍然具有7.4V 的系统负载、或者是否缺少任何东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    bq21040是一款单节电池充电器。 如果您打算为两节串联电池充电、则需要一个可为 bq2057等双节电池充电的充电器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池将串联使用、但由其中的2个芯片单独充电。 该应用程序是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    您能将其绘制出来吗? 我不知道如何单独充电、而是保持串联。