This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100EVM-532:用于工作、现在不能!#39;t

Guru**** 2475320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532, BQSTUDIO, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607914/bq78z100evm-532-used-to-work-now-it-doesn-t

器件型号:BQ78Z100EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610EVM-532BQSTUDIOBQ78Z100

使用 Battery Management Studio 1.3.72。

用于查看电池图标和电压。

现在、"Data Memory"选项卡读取所有返回;

“Unable to communicate with device:ensure communications 适配器 is connected and not in use (无法与设备通信:确保已连接通信适配器  检查与设备的连接。"

然后;

"操作失败、因为初始读取所有数据闪存失败。"

重新安装所有接头。  不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您将需要确保 EVM 仍然正常工作。
    如果您以某种方式将其置于关断状态、则需要通过按下唤醒按钮或对电池组+和电池组-施加充电电压来将其唤醒
    另外、请尝试断开并重新连接您的设置

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

      断开连接、重新连接、电池组+/电池 组-上+8.18VDC、按下按钮、结果相同。

      还有 bq28z610EVM-532。  相同的过程、相同的结果。

    谢谢。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否说您完全无法再与器件通信? 您能否尝试将 bqstudio 软件从 TI.com 降级到1.3.52版、以查看问题是否仍然存在。 我从未在电路板上遇到过这种情况、bqstudio 版本是早期版本、v.1.3.61。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    我有1.3.54返回"器件未确认"。 选择寄存器时。

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您的监测计处于 ROM 模式.... 尝试对 srec 编程...如果它开始编程、则表示您处于 ROM 模式。 确保在编程后点击"execute"按钮、以将 ROM 退出固件模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    我昨天确实让它工作了、但今天它又停止了工作。 我注意到、在连接 USB 且所有输出均断开的情况下、EV2300 HPA002的 HDQ VCC 与 GND 之间的电压为3.28V、而 I2C VOUT 与 GND 之间的电压为0.01V。可能是我的 EV2300有问题吗?

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave
    您是否正在使用板载 EVM 上拉电阻器? EV2300的 I2C 端口没有内部上拉电阻。 您是否还在1s 或2s 配置中使用电量监测计?

    bq78z100处于 I2C 状态、只有在完成系统配置后、才应将监测计置于 HDQ 中。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、
    不知道上拉电阻、但我使用的是2S1P。
    我很成功、因为要小心挂接订单;
    从笔记本电脑到 EV2300的 USB
    2.从 EV2300到 bq28z610EVM532的4引脚连接器
    3.电池1N,然后是1P,然后是2P
    4.按 S1
    现在似乎正常工作。 我已经完成了放电和再充电周期。

    感谢你的帮助。
    Dave