This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2084-V143:查看 AFE 故障位设置->数据包状态0x88h

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608308/bq2084-v143-seeing-afe-fail-bit-set---pack-status-0x88h

器件型号:bq2084-V143
主题中讨论的其他器件:bq29312

我们有一个使用 bq2084的电池、该电池通过电池组状态寄存器报告 AFEFAIL。

 这是问题吗? AFE 故障警报的原因是什么?它对系统有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq2084a.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    是的、这是一个问题。 这意味着您的 AFE。 配套芯片 bq29312出现故障。 您需要检查该芯片是否仍然正常工作。 您是否设置了任何安全标志? 您的电池组是否暴露在 ESD 下? 尝试发出 RESET 命令以查看是否会清除该标志。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFE 似乎工作正常-请参阅后面几个帖子中的附加字文件。 我们可以读取电池电压、电流并正确操作 CHG 和 DISCHG FET。 我们在 MISC 配置寄存器中注意到存在0x0BB9h -显示 AFEDET 位设置为0、从而禁用 AFE 通信检查。 如何验证 AFE 是否损坏(如果损坏)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx -

    请查看上述附加字文件中的 DataFlash 屏幕截图-此电池组是否会进入休眠状态? 我看到 Vpack 阈值设置为0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve
    我们检查了固件、这就是 AFEFAIL 检测的工作原理。 AFE 失败限制设置为256、因此如果监测计检测到超过256次的通信问题、则会设置 AFEFAIL 标志。 如果 AFEDET 位设置为0、则 AFEFAIL 位不能清零。 如果 AFEDET 位设置为1、则 AFEFAIL 位将清零、如果检测到另一个通信问题、监测计将熔断保险丝。 AFEFAIL 位表示电池组中可能存在持续存在的通信问题、并且能够自行恢复。

    Tom