This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求替代 MAX16053AUT 的替代解决方案

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3701, TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610190/asking-for-the-alt-solution-to-replace-max16053aut

主题中讨论的其他器件:TPS3711TPS3701TL7700

大家好、
我们是否有替代 MAX16053AUT 的解决方案?
客户 VCC 为19V 输入。

谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我们有几个器件可在19V (高达36V)下工作、即:

    TPS3711是一款电压检测器(无延迟)

    TPS3701是 一款具有欠压和过压监控功能的电压检测器。

    遗憾的是、我们目前没有一个工作电压高达19V 且具有使能和可编程延迟的器件。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    我们还有 TL7700、它是一款具有可编程延迟的电压监控器、可在高达40V 的电压下工作。 请查看下面的数据表。

    www.ti.com/.../tl7700.pdf

    Michael