This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ35100:电池警报和#39;s BATLOW 位不能和#39;t CLEAR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608881/webench-tools-bq35100-battery-alert-s-batlow-bit-doesn-t-clear

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我正在使用 bq35100EVM 和 BQStudio、并尝试了解/ALERT 引脚的行为。

我已将电量监测计的 BAT+和 BAT-插入稳压直流电源。 当我将电压设置为低于低电池阈值时、将触发/ALERT 输出、将设置 BatteryStatus 寄存  器的 ALERT 位、并设置 BatteryAlert 寄存器的 BATLOW 位。

当我读取所有寄存器时、/ALERT 输出 和 ALERT 位恢复正常。 电池警报寄存器的 BATLOW 位仍然等于1。

然后、我增大我的电压、直到它超过"Batlow Voltage Clear Threshold"、但 BATLOW 位不会清零。

根据技术参考资料:“只有当它的条件被删除时,一个警报位才会被清除。”

那么,这是正常行为吗?

提前感谢。

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    我们很快就会对此作出回应
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    我刚刚完成了功能验证。 以下是警报工作原理要点的详细信息。  

    1)监测计必须处于活动状态(GA=1)或启动时的条件为真

    2) 2)一旦 BATLOW <三倍售出、则 Batlow 标志将亮起。 如果 BATLOW 警报配置= 1、ALERT 引脚将激活并且警报标志= 1

    3)警报引脚将保持激活状态、直到警报寄存器(0x0B)被读取。 触发另一个警报不会对其进行脉冲、它将保持活动状态。

    4) 4) BATLOW 是粘性的。 在 GE 被驱动为低电平并且 IC 断电之前、此标志不会被清除。 如果您有一个配置文件、其中显示了电池恢复参数、请告诉我您使用的是哪个 bqstudio、以便我可以将其追溯到源代码。  

    4) 4)温度条件将恢复、但在读取寄存器之前不会清除 ALERT 引脚。  

    如果您有任何其他未解决的问题、请告诉我

    谢谢、

    Eric Vos


    谢谢、
    Eric Vos