This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z655-R1:在提供电流时、PACK 不退出睡眠模式

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610389/bq20z655-r1-pack-not-exiting-sleep-mode-when-providing-current

器件型号:BQ20Z655-R1

您好、TI 专家、

在这种情况下、即使向负载提供放电电流、电池组也会保持睡眠模式。  当电池组空闲时、CHG FET 将关闭 、如输出电压所示。  施加标称负载时、CHG FET 导通、电池组正常运行。  但是、如果在轻负载条件下打开电池组、CHG FET 将保持关断状态。  请注意、这仅在断开与 bqEv 的 SMBus 连接时发生。  在 bq20z655 TRM 中睡眠模式的描述中、它表示如果在 SMBC 或 SMBD 线路上看到转换、电池组将从睡眠模式中出现、因此我可以理解。  但是、它还指出、如果电流的绝对值大于睡眠电流值、则退出睡眠模式。  在本例中、睡眠电流仅为10mA、轻负载下施加的电流介于500mA 和400mA 之间。  有趣的是、如果电池组的负载超过大约500mA、则电池组将唤醒(CHG FET 将打开)、并且即使负载电流减小、也将保持导通状态。

这可能比主要问题更麻烦、因为在应用中、电池组通过 SMBus 连接到使用设备、因此始终存在连接。  但是、无论是在我的应用程序中还是在 TRM 中对函数的描述中、这似乎都是一种异常现象。  请注意、在以前的电量监测计设计中、我始终设置 NRCHG (这样可以消除问题)、但对于此设计、我选择清除该位以最大限度地降低待机功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我们将测试您描述的这种行为、如果我们解决 了问题、请返回给您。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了睡眠退出功能、并验证了如果电流略高于睡眠电流设置、监测计确实会退出睡眠模式。 请记住、在睡眠模式下、每20秒仅测量一次电流、因此唤醒可能会延迟这么长的时间。 如果您无法使其正常工作、则从您的电池组发送一个 senc 文件、我可以测试您的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Tom! 我忘记了 GG 必须等待一个睡眠电流超时周期才能识别电流已更改。 更糟糕的是、我已将睡眠模式下的电流测量时间重置为240秒(4分钟)、以便在电池组存储在货架上时降低电流消耗(从而减少自放电)。 我检查了电池组、不到4分钟就恢复了。