This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100在整个温度范围内的精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608932/bq35100-accuracy-of-bq35100-over-temperature

器件型号:BQ35100

您好、TI -

我们正在考虑使用 BQ35100来监控 含有2-10节串联电池的锂亚硫酰氯电池组。 数据表显示它非常精确、但我们可以期望什么精度?

在85°C 与25°C 时、该精度是否会下降?

列出的工作温度为-40至+85°C、但功能限制高达100°C。您能解释一下差异吗?

配置 GG 文件时、是否需要单元格 ID?  

谢谢、此致、

-Tim Starr 代表 EJ@EC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    有人很快就会对此做出回应

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    1) 1)在25°C 时捕获最佳性能、但我们对电池的表征是在0°C 和50°C 时完成的。 您越偏离这三个值、误差就越大、但如果需要、可以在不同的温度范围内进行特性化。 我建议您在这种情况下尝试测量仪表、看看性能是否可以接受。  

    很难描述此类应用的准确性、这在很大程度上取决于应用类型和情况。 根据应用使用期间阻抗的快速增加、可准确检测到服务终止。  

    2) 2)功能限制是我们部件正常工作的最高温度。 我们建议的温度范围为-40至85。 器件可以在85至100之间继续工作、但精度误差会增加。  

    3) 3)是的、为了正确测量电池电量、必须具有正确的化学 ID。 您的电池可能已经存在于我们的化学数据库中。 如果您无法将电池运送到我们的表征团队、请告诉我您是否需要更多信息。  

    谢谢、

    Eric Vos