This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:如何将其用于电感负载(12V 直流水开关阀)

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, ULN2003A, TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609464/tps22810-how-to-use-it-for-inductive-loads-12vdc-water-on-off-valve

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: ULN2003ATPS1H100-Q1

在哪里可以找到有关如何将此开关用于电感负载的信息? 数据表中没有任何信息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Regis、

    TPS22810无法承受因切换电感负载而产生的负瞬态(绝对最小额定值仅为-0.3V)。 我们不建议将此器件用于电感式开关。

    对于驱动电感负载、您可以查看低侧驱动器、例如 ULN2003A。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Regis、

    为您提供更多信息:

    如果您需要使用负载开关驱动电感负载、则至少需要一个与电感(反激二极管)并联的二极管。 但是、当切换电感性负载时、瞬态会导致电流向后流过 TPS22810导通 FET 的体二极管。

    在我们的高侧开关中、我们描述了体二极管由于电感开关而可能消耗的能量。 例如、TPS1H100-Q1将"电感负载关断能量耗散单脉冲"值规格为70mJ。 我们在负载开关上不做同样的特性、因此无法估算体二极管的能力。 为了保护体二极管、需要并联一个从 VOUT 到 VIN 的外部二极管。

    出于好奇、应用是什么以及您要驱动什么类型的负载?  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alek:

    感谢您的快速回复。

    根据您的反馈、我决定在设计中采用更小的模块、并在我选择的开关无法切换电感负载的情况下、对水阀进行更多的控制。

    价格是一个问题、因此我仍将 使用 TPS22810 作为高侧开关、并将 TPL7407作为低侧开关。 您询问我选择 TPS22810的原因、这是因为这2个12Vdc 水阀位于仪器外部、在维护期间可能会短接地或短接在一起、或者... 直接输出"带电"12 Vdc 可能会损坏内部电源、因此高侧开关具有短路和过流保护功能。

    添加的修改是使用 TPL7407、因此我可以施加全12v、然后(通过 PWM)将电压降低到"保持"水平、因为阀门在全电压下会变得相当热。

    此 mod 创建一组新的详细信息:

    1) 1)现在反电动势会进入 TPL7407内部的二极管、当 PWM 控制开关时、它会在 TPS22810上引起一些噪声、输出电容器已将其降至最低、但仍然有噪声(是的、我知道、没有人喜欢这一点...)。

    2)根据 TPL7407的规范、它被设计成能够承受该反电动势。 我将使用3个并联来驱动两个阀在相反 PWM 阶段中的每一个、以最大程度地降低开关输出上的噪声。

    注意:每个阀在稳定接通时消耗0.5安培电流。

    TPL7407的接地引脚将具有一个非常小的电阻器来读取通过它的电流、因此 MCU 可以检测故障电流并通知用户这一事实、 在您说 TPL7407 可能会针对接地引脚上的过压进入负模拟反馈之前、IR 将小于其 Vin 低规格。

    谢谢。

    瑞吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Regis、

    感谢您的描述! 我唯一关心的是您在这里的发言:  

    您询问我选择 TPS22810的原因、这是因为这2个12Vdc 水阀位于仪器外部、在维护期间可能会短接地或短接在一起、或者... 直接输出"带电"12 Vdc 可能会损坏内部电源、因此高侧开关具有短路和过流保护功能。

    TPS22810 可能具有热关断功能、但不具有短路/过流保护功能。 如果您在高侧开关中寻找这些附加功能、则可能需要查看我们 的电子保险丝产品系列

    谢谢、

    Alek Kaknevicius