This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:过热循环时间?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610388/tlv733p-over-temp-cycling-time

器件型号:TLV733P

我有一位客户在其系统中的 TLV73318PDQNR 上运行了一系列测试。  在80C 的环境温度升高和 350mA 过载的故意故障条件下、输出变为零、而不是预期的电流折返、看起来是关断的。  但是、过载消除后、器件会"几乎立即"启动。  输入电压为3.3V、因此很明显、它们将进入热关断状态、但问题是、过载消除后、器件为什么会如此快速地重新启动?  标称负载介于150mA 和280mA 之间。  考虑到热迟滞为20C、您预计热重启的时序是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    热重启时间将随环境温度而变化、但通常为几毫秒。 350mA 负载是电子负载还是电阻负载? 如果您使用的是电子负载、则可能会卡在折返电流限制中、如果故障消除后立即发生这种情况、则器件将几乎立即启动。 如果观察电源电流、您应该能够判断它是否卡在折返中。

    此致、
    标记