This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2024:人体放电模型(HBM)和充电器件模型(CDM)的 ESD 额定值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2024, BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609663/bq2024-esd-rating-for-human-body-model-hbm-and-charged-device-model-cdm

器件型号:BQ2024
主题中讨论的其他器件: BQ2022A

尊敬的 TI:

由于 数据表中未注明、因此请帮助告知针对 BQ2024的人体放电模式(HBM)和充电器件模型(CDM)的 ESD 额定值。 我可以在 BQ2022A 中找到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inognito:
    将适用与 bq2022A 数据表第6.2节相同的级别和注意事项。