This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:逻辑高电平的使能引脚最小阈值

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610148/lp5907-enable-pin-minimum-threshold-for-logic-high

器件型号:LP5907

你好

我 在设计中使用的是 LP5907SNX-2.7/NOPB 稳压器。 稳压器的输入为3.3V、输出为2.7V、使能引脚连接至1.1V。 数据表中提到的使能引脚最小阈值高电压也是数据表 图2中的1.2V nad。 VEN 阈值与 VIN 间的关系显示、在0.8V 电压下、稳压器也会导通。 由于电源序列要求、我需要将使能引脚连接到1.1V。

您能否确认使能引脚的1.1V 电压是否正常工作?

谢谢  

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mani、

    将 EN 电压设置为1.1V 将不起作用。 该器件的输出将在0.4V 至1.2V 之间打开、但为了确保每个器件都打开、EN 电压必须大于1.2V

    此致、
    标记