This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22954:未使用的电源正常引脚

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610089/tps22954-unused-power-good-pin

器件型号:TPS22954

数据表第24页描述了未使用的 PG 引脚与 GND 相连。

关于未使用的 PG、我认为保持开路不是问题、是不是问题?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    正确、浮动(开路) PG 引脚不会导致任何问题。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alek-San

    感谢您的快速回复、

    抱歉、问题逐位、
    如果未使用的 PG 引脚、连接到 GND 是否真的没有问题?
    我认为接地将增加电流、类似于上拉。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    将 PG 引脚接地不会导致通过器件的额外泄漏、因为 PG 引脚未在内部上拉。 当输出为高电平时、PG 引脚保持悬空、当输出为低电平时、PG 引脚被拉至低电平。 在任一种情况下、将 PG 引脚接地不会通过器件拉取额外的电流、因为 PG 引脚绝不会在内部上拉。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius