This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请选择合适的充电器 IC。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610217/please-choose-proper-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25898D

你(们)好

5000mAh 锂离子聚合物电池充电电路

因此、

1.检测 TA、USB

2.TA:1.5~2A 快速充电

3. USB:500mA 充电

我想使用任何芯片。  请推荐

谢谢主席先生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 QFN 正常、请查看 bq25890;如果首选 WCSP、请查看 bq25898D。