This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350- BQstudio PEstatus 问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ78350-R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607657/bq78350-r1-bq78350--bqstudio-pestatus-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

您好!

我正在使用 BQ78350 -BQ76920 EVM。 在 BQstudio 中、我无法在 PE 状态部分查看电池电压。 而我能够在寄存器部分看到电池电压。 我也无法在 PSstatus 部分更改我的设置。 我要附上 BQstudio 的屏幕截图。 我是 BQ Studio 的新手。 请向我提供正确的帮助和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adesh、
    这需要确认、但根据我的回忆、PF 部分中的器件电压是在发生永久故障时记录的电池电压。 这用于帮助了解系统检测到永久性故障时发生的情况。
    因此、在您出现永久性故障之前、这些电压始终为0。
    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    但在有些部分中、有一些寄存器指示 AFE 的状态。
    我的问题基本上是无法正确检查电池平衡。 我无法看到哪个电池处于电池平衡模式。 如果我可以看到这些 AFE 电阻器、我可以检查 CELLBALx 寄存器中哪些位为高电平。
    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    是的,这些是 PF 数据闪存快照,因此在没有 PF 之前我无法看到它们。
    但是、是否有其他方法可以查看 AFE 寄存器中发生了什么情况?
    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adesh、

    我不知道是否有一些干净的 GUI 界面(在 BQ Studio 中)可让您查看电池平衡状态。 但是、您可以通过 BQ78350命令读取当前电池平衡状态。

    AFE 数据可通过使用制造访问命令(SMBus)获得、更具体地说是0x0059 AFEConfig。
    您可以通过单击顶部的 Advanced Comm SMB 按钮访问 BQ Studio 中的内容。

    自从我使用 BQ Studio 以来、时间很长、因此我在这一步没有太大帮助。 但请查看 TRM 中有关 SMBus 通信的信息。
    请记住、SMBus 协议使用小端字节序格式(即、发送0x0059时、实际上必须先发送0x59、然后再发送0x00)。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将尝试通过 SMB 通信来访问此内容。
    非常感谢、Michel。

    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了此线程、它可能会帮助您获取数据:

    简而言之、将0x44同时放入读取和写入框中。 这用于 Manufacturer Access 命令。

    在 Write 旁边的大框中、写入59 00。

    按 Write。 然后按"读取"。"读取"框中应包含您要查找的数据。 您必须筛选这些字节、以确定哪些字节对应于您的电池平衡状态。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    它在工作。
    感谢 Man.

    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、
    我已开始测量电池组。 我有5S1P 电池组、我已经对其进行了温度测试、并获得了 CEDV 算法所需的参数。 我将这些编程到 BQ78350-R1中。 接下来要做的是什么? 何时会显示精确的 FCC、RSOC 和绝对 SOC。 是否需要执行一些充电放电周期来更新这些参数?

    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adesh、

    是的。 BQ78350需要进行学习(充电/放电周期)以获得正确的 FCC 和 SOC 值。

    此致、
    米歇尔