This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:生命周期状态

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76930, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610282/bq77pl900-life-cycle-status

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ77905

尊敬的:

我的一位客户希望使用 bq77PL900开始新设计。 这是一个有点旧的器件、那么问题是是否仍建议在新设计中使用此器件? 如果不是、您建议哪些备选方案可以单独使用、如 bq77PL900?  

是否有 bq77PL900的勘误文档? 如果是、我可以在哪里找到这些内容?

提前感谢、此致、

WIM van der Steeg

Avnet Silica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wim:

    bq77PL900是一款较旧的器件、但仍是有效器件。  它没有直接替换功能、bq76930可为需要 MCU 控制的系统提供具有平衡功能的监控器功能、而 bq77905可堆叠、适用于仅需要独立保护而不需要平衡的系统。  

    此部件没有勘误文档。  通常、文档位于产品文件夹的"技术文档"选项卡中、或与 EVM 相关的"工具和软件"选项卡。  数据表采用较旧的 TI 格式、但对器件的表示良好。  您可能会在论坛帖子中发现一些常见问题、顾虑或困惑。  可能感兴趣的几个项目:

    •  电池输入 对滥用很敏感、不要超过绝对最大值
    • 该器件测量底部电池相对于 GND 的电压、最好将 VC11和 GND 连接到电池附近、如特性表中所示。
    • 基本电路未显示从 VC11到 GND 的电容器、但添加电容器有助于防止瞬变将 VC11推到 GND 以下。  将底部电池的电容连接从 VC11移到 GND 也是有益 的、此拓扑如 bq76930原理图所示。
    • 数据表中所述的电池电压校准不能校正电池采样电路的共模效应、  除了或替代数据表技术、可能还需要每节电池校准或补偿。  电池校准与可执行的 BAT、PACK 和电流校准分离。
    • 电池平衡小手册中显示的10k 输入电阻器相当大、可能会显示一些采样错误、1k 可能是更典型的上限值。
    • 电池平衡和电池监控将相互作用、因为它们是独立的、主机不应在 电池平衡期间测量电池。  安全监控在进行打捆时进行占空比操作、但主机必须对其测量进行占空比操作。
    • FET 栅极驱动有一个内部电阻、电源有一个二极管。  在不同时切换栅极的情况下、请勿尝试将引脚切换至远离 FET 源极的位置。  例如、如果您尝试关闭 PACK 引脚但将 CHG 保持连接到 FET、CHG 引脚将保持 PACK 引脚、并可能下拉 FET 栅极。
    • 确保将硬件零伏充电和 EEPROM 零伏充电设置为兼容设置。 您不希望它在预充电 FET 唤醒时关闭它。
    • EEPROM 用于出厂配置、而不是重复写入。 数据表中的 EEPROM 编程说明以及电池平衡 FET 不是编程所必需的、而是作为一种技术提供的、只需要很少的支持设备。  为编程提供适当的电压、并在编程期间将输入保持在其规格范围内。