This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BAT 电压纹波

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610270/bq51050b-ripple-on-bat-voltage

器件型号:BQ51050B

您好!

我正在通过 BQ51050B 为4.2V 电池充电。

我注意到、当电池充电时、电池电压逐渐增加、但电压增加不稳定、信号上的峰峰纹波大约为250-300mV。  

到目前为止、我只在大约3.7V 的电池上测试了这一点。

是否需要该纹波? 如果是预期值、 数据表 中是否在某处提到过它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更详细地描述纹波、或者能否发送示波器捕捉?

    当输出电流受到限制时、可能会在通信期间出现纹波、请参阅数据表的图12。