This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:SoC %不可用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609979/bq34z100evm-soc-is-not-available

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 BQ34Z100EVM 的目的是获取电池组的 SOC。

EVM 正确测量电压、电流和温度、并正确显示在 BQstudio 中。

Soc %始终显示为0。 我已串联6节锂离子电池、每个电池的容量为3350mAh。 80mA 的负载连接到它。

有人可以指导我、在 BQstudio 上从哪里可以显示 SOC 显示?

等待您宝贵的意见。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因可能有多种。 您的闪存更新确定电芯电压是多少? 请看一下这篇旧文章、看看 TI 成员提供的解决方案是否有所帮助。

    e2e.ti.com/.../351364
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nabil、
    感谢你的帮助。
    我的问题已通过您的意见得到解决。

    谢谢