This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021-1过载检测问题

Guru**** 2577235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610300/lm5021-lm5021-1-overload-detection-problem

器件型号:LM5021

尊敬的所有人:

我在 非连续模式反激式转换器中使用 LM5021-1控制器(最大占空比为20%)。  我观察到检测过载时出现问题。  当 COMP 上的电压为2.72V 且 CS 引脚电压为872mV、峰值(OCP 为500mV)时、控制器栅极脉冲不会跳闸。   为了清楚地看到这种影响,当 COMP 上的电压大于4.6时,我增加了负载,脉冲被关闭。  在这种情况下、CS 引脚上的电压为972mV。  过流保护(500mV)根本不工作。  它仅检测 COMP 引脚电压的过载/短路。

我 认为这个问题的解决方案是 增加电流电阻器、但功率损耗也在增加。   有人可以帮帮我吗?

谢谢、此致、

Raju B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    您能否发布您的原理图(包含值)和一些波形、这将有助于我们了解正在发生的情况、并尝试解决您的问题。

    谢谢、
    Bernard