This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411EVM-G1A:BQ27411-G1使用 smartflash 程序 OTF 失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609862/bq27411evm-g1a-bq27411-g1-use-smartflash-program-otfs-failed

器件型号:BQ27411EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

当使用 SMARTFLASH 对 OTFS 文件故障进行编程时,故障屏幕如下所示:

请帮助检查以下 OTF 文件:e2e.ti.com/.../bq27411_2D00_G1C_5F00_v1.09.rar

谢谢

星号

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证 EVM 上的 OTP 是否未预编程。 如果 OTP 不为空、SmartFlash 将失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominik,您好,如何验证 EVM 上的 OTP 是否未编程? 在对 OTP 进行编程之前,我读取了 BQstudio 的 datamemory 参数,即所有参数都为零。 如果可以、验证 EVM 上的 OTP 是否未预编程? 我已经对 bq27411进行了编程、大约为70个。 它们都提供了如上所示的故障屏幕。 因此、我想知道 OTF 文件是否正常。 或者我的 bqstudio 也可以。 谢谢。

    Zhiquan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik Hartl11

    感谢您的回复。
    在进行编程之前、我们使用 BQSTUDIO 读取参数、所有参数均为0、然后使用 smartflash 进行编程。
    如何检查 EVM 是否已预编程。
    谢谢
    星号