This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630 OVP BW 引脚问题

Guru**** 2426950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609530/ucc25630-ovp-bw-pin-issue

主题中讨论的其他器件:UCC28063

     我对 ucc25630有四个问题、如下所示:

  1. 当 FB 引脚拉低时、将关断低电平、当低电平状态释放时、回复时间为多久(?us)?
  2.  BW 引脚当 OVP 故障时、保护操作是锁存还是自动恢复?
  3.  BW 引脚是否可以直接填充4 Vdc
  4. 如果 UCC25630与 UCC28063搭配使用、UCC28063如何更合适地接受 Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    我已要求我们的应用工程师之一回复您的帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    你有什么答复吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    1. FB 引脚拉低时、将关断低电平、释放低电平状态时、回复时间为多久(?us)?
    我将为您再次检查恢复时间、稍后将更新。

    2. BW 引脚当 OVP 故障时、保护操作是锁存还是自动恢复?
    当 OVP 故障时、系统将在1秒的暂停时间后重新启动。

    3. BW 引脚是否可直接填充4 Vdc
    是的。

    4、如果 UCC25630与 UCC28063、UCC28063如何接受更合适的 Vcc?
    您必须使用外部 BAIS 为 UCC28063供电、因为 UCC25630的 RVCC 低于 UCC28063的 VCC UVLO 上升阈值(典型值为12.6V)

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Oliver、
    哪个 UCC25630可以触发锁存器的操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 FBLessThanBMT 不为真时、恢复时间为2.5us。

    某些故障可以修整为重新启动故障或内部锁存故障、但此时 OVP 被配置为重新启动故障。 到目前为止、我们还没有锁存故障版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Oliver
    谢谢您能为我提供 UCC25630 EVM 测试数据吗