This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492-Q1:开关频率选择

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492-Q1, LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609180/lm3492-q1-switching-frequency-selection

器件型号:LM3492-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3492

大家好、

我在设计中将 LM3492-Q1用作 LED 背光驱动器。 根据我的应用、背光要求如下:

LED 灯串电流:280mA

字符串总数:1

所需输出电压:10V

LED 驱动器输入电压:6V 至16V (汽车电池)

任何人建议如何针对上述应用配置 LM3492 (开关频率、电感器和电容器计算)

此致、

Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    这些公式位于数据表中、您的频率选择基于您的需求。 通常、对于汽车类、选择350kHz 至390kHz 有助于简化 EMI 滤波、但也可以选择其他滤波器。 基本上、如果您降低功耗、则会以增大电路尺寸为代价提高效率、反之亦然。

    在您的情况下、您将需要使用降压/升压(此器件为 SEPIC)、但如果您在数据表公式中将 Vout 替换为 VIN+Vout、则公式相同。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享信息。 根据我的理解 ,我计算了以下电路值,如果有任何不匹配或要更改的值,请更正:

    输入电压:9至16V (计算时采用的额定电压为12V)

    LED 总电流:280mA

    计划并联操作两个 LED 输出通道以满足负载要求

    输出电压:10.14V

    假定 VFB 标称值:1.5V (考虑反馈值计算)

    RFB1:57.6k 欧姆

    RFB2:10K 欧姆

    CFB:10pF

    CCDHC:0.47uf

    选择的 FSW:~ 380KHz

    RRT 相位:357K 欧姆

    使用的公式:  

    IN =(VOUT (nom)×ILED)/VIN

    计算的输入电流:0.62A (Vout 标称值=10.14+12)

    TON =(1–VIN/VOUT)/FSW  

    吨:1.2us

    L1 =(VIN×TON)/2IIN

    L1:11.6uH

    使用值:15uH、额定电流:2.3A、50mohms DCR

    输出电容:2*150uF 铝,10uF 陶瓷,100nF

    输入电容:330uF 铝、10uF 陶瓷、100nF

    此致、

    Rajesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    我今天不在办公室、但我将在明天查看并发表评论。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajesh、

    需要使用 VIN+VOUT 的公式取决于您所查看的开关电压。 在您的情况下、除以下两个例外情况外、大多数情况下都是良好的:

    IIN =(VOUT * ILED)/VIN --- Vout 在此公式中为真 VOUT

    TON =(1 - VIN/(VIN+VOUT))/ FSW --- 这个使用开关电压、因此您可以使用 VIN+VOUT 将 VOUT 分压

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享反馈。 我已根据上述公式更新了计算结果:

    输入电流:0.284A

    吨:1.2us  

    L:25uH 计算值,22uH 使用值(mag-ind,22uH,20%,2A,SMD)。

    此致、

    Rajesh