This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:校准-电池1的实际电压(以毫伏为单位)超出范围误差

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608082/bq40z50-r1-calibration---cell1-actual-voltage-in-millivolts-is-out-of-range-error

器件型号:BQ40Z50-R1

我正在尝试校准3节 LiFePO4电池组。 我能够正确校准电池和电池组电压和电流。 但当我输入2702mV 的电池1电压时、会显示错误"Calibration - CELL1 actual voltage in mVin out of range"。 实际电压与当前检测到的电压之间存在大约40mV 的差异。 是否可以向前移动,或者是否有其它方法正确校准电池电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着电压太低、无法进行校准。 我建议使用电源模拟更高的电池电压(>3V、但<4.2V)、然后进行校准。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 根据您的建议,当电池电压大于3V 时,我尝试校准电池电压时,我可以成功校准电压